欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

热泵的应用-2(节热措施)

  • 2022.12.29 14:52:02
  • 米思米
  • 803

(2)热泵运用事例

 在阴极(或阳极)电流效率较低的镀铬、镀锌、铝阳极氧化处理等工艺的表面处理工序中,会因为焦耳热而发热,且需要通过冷却维持浴温,同时,脱脂、蚀刻、热水洗涤、封孔、干燥等工序中还必须进行加热。
 因此,通过巧妙地匹配两者的热需求,可以将制冷产生的热量用于加热,从而大大节省加热所需的电力和燃料。

 但是,在实际的工厂中,热需求存在时间差。例如,在电镀工序中,首先需要的热量是脱脂浴等镀前处理浴的加热。但是此时尚未进行电镀作业,没有产生焦耳热,所以需要另行提供“加热用的热源”。
 采用热泵时,用于匹配热需求的通常是具备一定容量的“热水储罐”。通过这一方式,可以调整仍却与加热的热需求之间的时间差。早上用于加热脱脂浴的热源,可以用从昨天开始储存的储热水箱中的热水。
 通过采用热泵而实现的节热措施事例如【图1】所示。

热泵的应用-2(节热措施)

 以镀锌工厂的实施事例为例,原本每年需要66KL的煤油,但采用热泵后,只需要10KL即可。需要使用煤油的时间仅为12〜2月的冬季早晨。具有极高的节热效果。
 蒸汽压缩式热泵的外观事例如【图2】所示。

热泵的应用-2(节热措施)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities